请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3021LEQ1EVM 大家好、我是 Continental AG 的一款软件。 这些天我买了 DLP3021LEQ1EVM 来做一些创新。 从用户指南中、我可以通过我的 PC 控制 FPGA。 我知道另一种方式、主机控制模式。 我从官方网站下载了如下 MSP430演示代码:
但是、当我尝试刷写 MCU 时、遇到了一个问题 :MSP430:仿真器初始化时出错:未找到 USB FET、我在控制台窗口中找到了该 FET。
对于硬件连接、我更改为切换到主机控制模式、并按如下方式连接 EVM:
您能告诉我我该怎么做 ?
您自己的、
西蒙