This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:协助请求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436, DLP230NP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1311398/dlpdlcr230npevm-request-for-assistance

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3436DLP230NP

尊敬的德州仪器客户支持团队:

我相信这个消息会很好地找到你。 我正在就我最近购买的 DLPDLCR230NPEVM 进行接洽、我需要您的帮助。

我一直在努力将产品集成到我的设置中、遵循提供的所有说明并咨询各种资源。 但是、在实现所需的功能方面、我一直遇到难题。 尽管我尽了最大努力、但产品似乎未按预期运行。

我遵循了用户指南中的快速入门流程、Austin Snyder 在产品论坛上发布了教程、并且查看了产品论坛上的其他主题。

  • Raspberry Pi 4B 在无头设置中使用支持 VNC 和 SSH 的 TeamViewer 进行配置(结果相同)。
  • 我已确保在 Raspberry 上启用 I2C 和 SPI。
  • 已找到并更改为正确的 I2C 总线地址。
  • 已确保 config.txt 文件未更改且正确。
  • 此设计使用了可调电源来满足电压和电流要求(5V、3A)。 按照产品论坛上的一些提示、我将电压增加到了5.2V、以确保电源充足。 D_P5V 和 Proj_on 指示器均亮起。 但是、投影仪在测试图案图像前未显示 DLP 标识。 这是一件令人震惊的事情,但却让人震惊的事情。
  • 我还探究了 Wiring Pi 在 GPIO 初始化脚本中使用的可能性、但看到这条评论是两年前的、我认为这个问题已经解决、然后通过查看指标、我想我发现了问题的一部分:
  • D_INIT_B 最初开启。
  • D_HOST_IRQ–保持开启。
  • D_DONE 一直闪烁。

查看用户指南、这可能表明 DLPC3436无法引导并可能卡在循环中?

我使用 FLASH_WRITE_CONTROLLER 和 FLASH_WRITE_FPGA 程序对控制器进行了回流(测量时效果很好)。 它成功刷新、但表明文件与原始文件相同。 我已重新启动设备、并且根据 LED 指示灯出现了同样的问题、并且投影仪上未显示任何内容。

鉴于这些困难,我正在寻求你们的指导,以探索潜在的解决方案或替代方案。 感谢您花时间关注这件事、我期待您尽快答复。

此致、

J·瓦尔基里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valkyrie:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    是的、您的 系统未正确引导、如 HOST_IRQ 不会变为低电平所示。 您的系统可能已损坏。 您是否使用旧版本的 RPi 尝试了整个设置过程? 最新版本的 RPi 也有类似的问题。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    感谢您的帮助!

    如果你的意思是像旧版本的 Raspbian ,那么是的,我安装了它的结果相同。

    此致、

    巴尔基里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valkyrie:

    如果旧版本的 Raspbian 不起作用、远程进行进一步调试将极具挑战性。 此设备是在何时购买的? 如果您在保修期内、我们可以开始更换设备的 RMA 流程。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maxine

    我 是在2023/08/14星期一通过我的大学订购的,并 在2023/08/25星期五收到它。  

    此致、

    寒日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanri、

    我会检查您是否仍在保修期内、并尽快与您联系。 谢谢!

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maxine

    感谢您的帮助、我正在等待您的回复、但我也想知道其他方面。 我对所有的内容都很陌生、我想知道是否能够以特定模式单独寻址微镜? 我已经试着通读软件编程人员指南、如果超过我的预期、我会想最多。 有任何建议吗?

    此致、

    巴尔基里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,如果这是个愚蠢的问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我在 2023/08/14星期一通过我的大学订购,并 于2023/08/25星期五收到。  [/报价]

    EVM 的保修期为90天。 遗憾的是、这是超出保修期。

    我也想知道其他东西。 我对所有的内容都很陌生、我想知道是否能够以特定模式单独寻址微镜? 我已经试着通读软件编程人员指南、如果超过我的预期、我会想最多。 有任何建议吗?

    该芯片组- DLPC3436控制器和 DLP230NP DMD 专为显示应用而设计。 输入图像进行各种处理以增强人眼的视觉体验。  该处理可能被绕过、因此您无法控制单个像素。

     如果您的应用需要投影结构光图形、请考虑来自3D 扫描和机器视觉产品系列的芯片组和 EVM。

    3D 扫描和机器视觉产品| TI.com

    此致、

    维韦克

    [/quote]