This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:光学设备参数

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1299124/dlpnirnanoevm-optical-device-parameters

器件型号:DLPNIRNANOOEVM

您好、TI 高级工程师。 我在 TI 提供的信息中找不到如下图所示的354171的光学参数图。 您能帮助我提供吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    我们的专家仍在调查您的问题、并会在未来几天内与您联系。 很抱歉,假日周仍在赶上。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    感谢您的耐心。  它是 Lightpath 提供的目录部件。  您应该能够在他们的网站上找到信息。 某些供应商网站上也提供了该工具。

    0354171.pdf (lightpath.com)

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已经检查了您提供的图纸并发现了问题。 我想咨询您:03571中有一个参数。 PDF 的设计波长=633nm ,如下图所示;在我们的 DLPNIRNANO 系统中,光路在900-1700nm 的范围内。 为什么这个小镜头以这种方式设计为633nm、不在900-1700nm 的范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    我将对此进行深入研究、并在几天后与您联系。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    器件型号应添加"-C"、表示波长。

    这里是指向 Thorlab 部分的链接

    Thorlabs - 354171-C f = 6.2 mm、nA = 0.3、未安装的非球面透镜、ARC:1050 - 1700 nm

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!