This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM, DLPC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1311041/dlpdlcr160cpevm

器件型号:DLPDLCR160CPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3421

您好!  

我 想使用 DLPDLCR160CPEVM 对结构照明做一些实验、换句话说、 我想 实现二进制图形照明。  是否存在此类应用来控制此评估板? 还是一些测试版软件、它们会提供一些帮助以允许我使用我的 PC 直接控制 EVM?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shan、

    欢迎来到 E2E 论坛。

    您能说"二进制图形照明"是什么意思吗? 这是用于扫描应用还是您想到的其他用途?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    非常感谢您的回复! 我想使用一些您可以将其视为 QR 代码序列的二进制模式来照亮物体。 是的、它是一个扫描应用程序。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shan、

    您 希望从 DLPCDLCR160CPEVM 中投影黑白图像、例如 QR 码? 然后、用户会扫描 QR 代码。

    您可以将图像上传到 micro SD 卡、然后将其与 EVM 配合使用。  在将图像插入 EVM 上的 microSD 卡插槽 J1中之前、必须将图像以 NHD (640 x 360)分辨率的未压缩 RGB565格式存储在计算机上。 有关 此过程的详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    非常感谢您的建议! 如果我使用 SD 卡、我可以设置照明帧速率吗? 我想尽快进行扫描。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shan、

    microSD 将以设定的速度读取。 照明帧速率的最大值为60Hz、与 SD 卡的读取速度无关。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine:

    非常感谢您的回复。 是否有任何方法可以控制显示的帧速率? 我发现、EVM 的速度约为1Hz、它不是直接显示、它具有一些动画(飞入?)。 我想知道应该如何设置才能使它尽可能快地点亮?

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shan、

    EVM 中的控制器以60Hz 帧速率显示图像。 microSD 卡中的图像读取速度较慢。 您需要使用 DSI 等更快的输入接口才能以更快的速率显示。 闪存中的图像也可以是另一种选择、但输入速率仍会更慢。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的建议! 我的问题是、当 EVM 显示图时、它会自动添加一些动画、就像使用 PowerPoint 显示一些幻灯片一样。 是否可以使用任何方法直接显示我设置的不带任何动画的图表?

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shan、

    EVM 上的微控制器 DLPC3421可接受高达360Hz 的帧速率。 控制器将尝试匹配输入视频流的某些窗口内的输入帧速率。 正如 Vivek 的上述建议,您可能希望考虑通过视频接口流式传输内容。 这将为您提供更高的帧速率和更多的控制。

    此致、
    奥斯汀