This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP 产品论坛

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1315001/dlp4710evm-lc-dlp-products-forum

主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LCDLPC3479DLP4710、DLPA3005
  1. 我使用的是4710evm_LC v1。 1板它 安装了单个405nm LED 模块、是否可以具有适用于此选项的自定义固件、因为在电路板初始化期间、它会检测到由于红色和绿色 LED 开路而导致的过压错误、这些 LED 未安装。?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    TI DLP Pico 固件选择器工具上提供了一个仅适用于 DLP4710EVM-LC (DLPC3479是控制器)的红色 LED 固件版本。 您可以将此固件版本用于单个 LED 设计并将所需的 LED 路由到红色通道。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Lori。 我已上传了一个红色 LED 固件、有两个版本选项1和默认、我选择了默认选项1、我不确定选项1与默认选项有何不同。

    安装此模块后、我仍然无法打开连接到405纳米照明模块的蓝色通道。 控制板仅具有 LED 驱动器 MOSFET Q19  

    此电路板为 DLP4710EVM-LC-V1.1A。  控制程序 DLP347X Pico 显示和光控制器(0.47 1080p)

    About 屏幕显示 DLP EVM GUI (advanced mode) 3.2.0.06 (Build 20230705、#900345D4)

    当使用 DLP EVM GUI 3.2.0.6调用时

    在使用该固件时、它仍然要求为未安装的未使用通道设置最小电流、这会导致 PROG_SYS 错误

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我不确定 DLP4710EVM-LC-V1.1A 板是什么。 它是基于 TI 参考设计的定制设计吗?

    您需要根据硬件设计使用适当的固件版本。 例如、您需要选择正确的 PMIC 和 DLPC3479、使其成为 DLP4710 DMD 引脚映射固件版本。  

    若要使用仅红色 LED 固件、请确保将蓝色 LED (您的设计中唯一的一个 LED)路由到红色 LED 通道(CH1_GATE_RED)。

    作为一种替代方案、在不更改硬件路由的情况下、用户可以使用 GUI -> Edit Firmware 工具创建自定义映像文件。 您需要创建一个禁用红色和绿色 LED 的批处理文件。 如需更多详细信息、请参阅 DLPC3479软件编程人员指南。  

    写入 RGB LED 的批处理文件示例:
    ################################################################个##############
    #写入:蓝光 LED 使能  
    W 36 52 04

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Lori。  

    星期一我回来工作的时候会尝试这种方法、这个板是基于 TI 参考设计的。 即使并非所有元件都已组装、原理图也非常相似。  额定电流为16A 的 Q19是安装在蓝色通道上的唯一输出 MOSFET、它驱动405nm UV 照明模块。 我不熟悉这个问题、因为使用它的人已经离开、所以我们要捡起文件、最后的办法是更改 DLPA3005。  

    是否可以在不更改固件的情况下通过高级菜单动态运行批处理文件、或者我是否需要在运行批处理文件之前对固件进行必要的修改。 还有实用程序用于读取与 dlpa3005的照明引擎相关的特定标志寄存器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    如果您在 GUI 中运行批处理文件、它不会更改固件。 我们期待在下周收到您的回复。

    此致!

    麦克斯因