This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:图形灯序列调试 GUI 2.2.0.5与3.2.0.6

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1303525/dlp3010evm-lc-pattern-light-sequence-debugging-gui-2-2-0-5-vs-3-2-0-6

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLPC3478

尊敬的 TI 成员  

在20Hz/8bit/3pattern/GUI2.2.0.5条件下下载到我们的产品后、我正在使用 Beam FW。  

但是,使用 GUI3.2.0.6生成的 FW 时出现异常症状。 图形序列异常。  

除了 GUI 版本外、均相同。  

谢谢  

此致  

e2e.ti.com/.../231214_5F00_TI_5F00_GUI-Issue-Check-Check.pdfe2e.ti.com/.../231214_5F00_GUI2.2.0.5-Vs-3.2.0.6-using-Edit-Firmare-.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    您能否说明您使用的是 DLP GUI 的编辑固件工具来生成包含图形数据文件的、img 文件? 或者您是否使用"光控制"选项卡显示图形? 在本例中、您是否使用外部 Patten 模式?

    我们建议用户使用最新的固件版本和最新的 GUI 版本、但我们可以尝试在最后重现您的问题。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori Wang  

    感谢您的答复。  

    1.不使用 DLP GUI 包含图形数据

    2. DLP3478与 FPGA 之间的外部图形模式  

    3.now - FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1.img   

     -。 (备注) FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v8p0p0.img - GUI2.2.0.5正常,GUI 3.2.0.9:相同问题  

      -。 zip 文件包含镜像文件和 bf 文件。

     e2e.ti.com/.../231215_5F00_GUI2.2.0.5-Vs-3.2.0.6-using-Edit-Firmare-.zipe2e.ti.com/.../231215_5F00_TI_5F00_GUI-Issue-Check-Check.pdf

    谢谢  

    此致  

    金立范  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:  

    您能否尝试使用 GUI 高级模式并按顺序(92h)、(96h)和(05h)发送特定的 I2C 命令、并让我知道系统的行为如何?  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    您是否仍需要有关此问题的支持? 如果是、请回复或打开另一个 TT 以解决其他问题。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:  

    对不起,我没有测试. 测试后、我将更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的更新、我期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    我现在将关闭该票据。 如果您有更新、请回复 TT。

    此致!

    马克西姆