请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC230-Q1 您好!
在数据表的表9-4中、 电阻器-带隙基准具有最小值 42.2 (1%)。 它是我可以使用的唯一值吗? 我可以选择更大的一个吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表的表9-4中、 电阻器-带隙基准具有最小值 42.2 (1%)。 它是我可以使用的唯一值吗? 我可以选择更大的一个吗?