主题中讨论的其他器件:DLPC3479、、、
福州富丽创电子科技有限公司 已与 TI 签署 DLP NDA。他们需要列表设计文件、您可以帮助吗? 谢谢。
DLP EVM GUI 的源代码
DLPC3479的固件源代码
DLP4710EVM-LC 和 DMD 接口板的参考设计文件
DLP4710EVM-LC 评估机光路的设计文件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
福州富丽创电子科技有限公司 已与 TI 签署 DLP NDA。他们需要列表设计文件、您可以帮助吗? 谢谢。
DLP EVM GUI 的源代码
DLPC3479的固件源代码
DLP4710EVM-LC 和 DMD 接口板的参考设计文件
DLP4710EVM-LC 评估机光路的设计文件
Jon、您好!
欢迎来到 DLP 论坛!
。 DLP EVM GUI 的源代码
DLP EVM GUI 仅提供可执行文件、即使在 NDA 下、我们也不提供源代码。
我们提供源代码格式的 API。 客户可以使用此 API 与 TI EVM 或其定制电路板中的 DLCP3479控制器进行通信和控制。
。DLPC3479的固件源代码
DLPC3479的固件代码在上以二进制/可执行格式提供。 下载工具提供了用于选择配置选项的选项。
。DLP4710EVM-LC 和 DMD 接口板的参考设计文件
TI 参考设计# 080005基于 DLP4710LC EVM。
。DLP4710EVM-LC 评估机光学元件的设计文件
我相信您要求的是此 EVM 中使用的光学引擎的参考设计。
此 EVM 中使用的光学引擎来源于第三方及其专有信息。 我们无法访问它。
但是、TI 提供了适用于此 DMD 的参考设计。 这对客户来说可能是一个很好的起点。 请 从下一页下载"光学设计 DLPR104—DLP4710 (0.47 1080p)光学参考设计"。
请注意、该参考 设计不包含投影透镜。
此致、
维韦克