This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:DLP4710设计文件

Guru**** 1156610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLP4710EVM-LC, DLP4710LC, DLP4710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1317134/dlp4710-design-file-for-dlp4710

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLPC3479、、、

福州富丽创电子科技有限公司 已与 TI 签署 DLP NDA。他们需要列表设计文件、您可以帮助吗? 谢谢。

 DLP EVM GUI 的源代码

DLPC3479的固件源代码

DLP4710EVM-LC 和 DMD 接口板的参考设计文件

DLP4710EVM-LC 评估机光路的设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    欢迎来到 DLP 论坛!

    。 DLP EVM GUI 的源代码

    DLP EVM GUI 仅提供可执行文件、即使在 NDA 下、我们也不提供源代码。  

    我们提供源代码格式的 API。 客户可以使用此 API 与 TI EVM 或其定制电路板中的 DLCP3479控制器进行通信和控制。

    DLPC-API 应用软件和框架| TI.com

    。DLPC3479的固件源代码

    DLPC3479的固件代码在上以二进制/可执行格式提供。 下载工具提供了用于选择配置选项的选项。

    DLP-PICO-FW-SEL 固件| TI.com

    。DLP4710EVM-LC 和 DMD 接口板的参考设计文件

    TI 参考设计# 080005基于 DLP4710LC EVM。

    TIDA-080005参考设计| TI.com

    。DLP4710EVM-LC 评估机光学元件的设计文件

    我相信您要求的是此 EVM 中使用的光学引擎的参考设计。

    此 EVM 中使用的光学引擎来源于第三方及其专有信息。  我们无法访问它。

    但是、TI 提供了适用于此 DMD 的参考设计。 这对客户来说可能是一个很好的起点。   请   从下一页下载"光学设计 DLPR104—DLP4710 (0.47 1080p)光学参考设计"。

     DLP4710数据表、产品信息与支持| TI.com

    请注意、该参考 设计不包含投影透镜。

    此致、

    维韦克