This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:二次开发:原理图和印刷电路板文件问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1297531/dlpnirnanoevm-secondary-development-schematic-and-pcb-file-issues

器件型号:DLPNIRNANOOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150

大家好、TI 高级工程师、我在根据 NIR 套件进行二次开发时遇到了一个问题、希望 TI 能够解决这个问题、如下所示:

我从官方网站下载了原理图源文件(2514151_NIRSCANNANO_DLPC150_Board_ESD. dN.DSN)和 PCB 源文件(2337-04_NIRscanNANO_DLPC150_BOARD ),两个文件的数据应该是一致的; 我将原理图导出到网表、然后将这个网表文件导入到 PCB 源文件中、结果发现 PCB 源文件有问题、存在很多错误网络;说明原理图和 PCB 不匹配; 这只是原理图和 PCB 问题中的一个、另外几个板原理图和 PCB 也是相同的问题、希望 TI 能提供正确的原理图和 PCB 文件、谢谢

以下是直接打开 TI 官方网站的 PCB (2337-04_NIRscanNANO_DLPC150_board):

下面使用 TI 官方网站的原理图(2514151_NIRSCANNANO_DLPC150_Board_ESD. dsn)并将此网表导入 PCB 源文件(2337-04_NIRscanNANO_DLPC150_board):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    我们将与我们的硬件专家进行讨论、并将在接下来的几天内收到他们的回复。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想确认一下、此问题目前的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    我们的专家仍在调查您的所有问题、并会在未来几天内与您联系。 感谢您的耐心等待!

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师、您能帮助加快本问题的确认速度并提供技术答案吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我们会尽快回复你并提供反馈。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 工程师、 本期的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    专家正在处理此问题、并将提供有关该主题的反馈。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 工程师、 本期的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:  

    该团队目前正在年终休息、请预计下周中会有回复。

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我已经与硬件工程师联系、并将采取必要措施来更新正确的文件。 从正式更新 TI.com 上的文件开始、可能需要一些时间。 请告诉我需要哪些文件/信息、以便我们为您提供帮助。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 官网上的原理图和对应的 PCB 文件不一致。

    具体的原理图名称和图编号如下:

    ,: 2514016_NIRscaNano_DMD_BOARD_ESD,2514020_NIRscanNano_detector_board_ESD,2514147E_NIRSCANNANO TIVA Board 2514151E_NIRSCANNANO_DLPC150_Board_ESD;

    具体的 PCB 名称和图纸编号如下:

    PCB:23170-01_NIRscanNANO_detecter_board、23202-02_NIRscanNANO_DMD_board、23327-04_NIRscanNANO_DLPC150_board、2338-04_NIRscano_Tiva_board;

    确认后,您可以给我发送一封私人邮件,先给我发送文件,以便我可以尽快工作,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我们的团队将在本周结束前与您取得联系。 感谢您对本申请的耐心等待。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 工程师、 本期的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我们正在研究这个问题。 这需要时间。  我们将在下周中旬之前与您联系。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    感谢您的耐心。 我已为您上传了更新的原理图和设计。 此设计已针对最新版本的 EVM 进行更新。  

    这应该能够解决您的担忧。

    e2e.ti.com/.../DLP075_5F00_DLPNIRNANOEVM_5F00_PCB_5F00_Files.zip

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴问题得到解决。

    此致、
    维韦克