This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DLPC900 VS DLPC4420 (DLPC4420是否可以直接替代 DLPC900?)

Guru**** 1187720 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC4420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1317437/dlpc900-dlpc900-vs-dlpc4420-can-dlpc4420-be-a-direct-replacement-of-dlpc900

器件型号:DLPC900
主题中讨论的其他器件: DLPC4420

您好!

我已经设计了一个具有双 DLPC900控制器的定制电路板。 电路板运转良好。  

接下来我想知道 DLPC900控制器是否可以与 DLPC4420互换。 我已经查看了两个控制器的数据表。 我认为这是可能的、除非我缺少明显的东西。

非常感谢在这个问题上提供任何帮助。  

非常感谢您提前抽出宝贵时间。

此致、

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    请查看 Gary S.最近回答的以下主题。 简短的答案是、如果您计划驱动要与 DLPC900芯片组配合使用的 DMD、它将不起作用。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1306633/dlpc4420-dlpc4420-design

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的及时回复。

    我不需要  DLPC900在我的应用中具有的图形、曝光和触发功能。 如果我不需要上述功能、是否可以使用 DLPC4420?

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    DLPC4420无法从 DLPC900运行软件/固件。   我们在 DLPC4420上对 DLPC900支持的 DMD 不提供任何支持。

    如果 可以使用 DLPC4420和相关功能来实现终端应用、我不知道为什么要从 DLPC900设计开始。

    您能否提供有关您正在使用的 DMD 和哪个 DLPC900设计的更多细节? 您希望实现的目标是什么?

    谢谢。
    加里