尊敬的 TI 工程师:
我目前使用的是 DLP650LNIR、但我不明白我在光学设置中看到了什么、想要寻求您的帮助。
您可以在附加的方案和照片上看到、我将发射一个845nm 的准直激光器、其腰部为3.1mm、位于一个 BS 上、将光束分为两个方向。 其中一个生成的光束聚焦于带有75mm achromatic 透镜的 DMD。 关于 DMD、它是一种非钎焊配置:我只是将其放置、以便在所有微镜都处于打开状态时适应一个衍射订单(请参阅方案)。 如方案中所示、此传出订单会通过镜头返回、并 再次被 BS 分开、一个光圈用于过滤相邻订单。 最后、 相关顺序 成像到一个摄像机上、该摄像机放置在另一个 75mm achromatic 透镜的焦平面中。
在我的实验中、从所有处于关闭状态的微镜(摄像头上无信号)开始、我逐渐倾斜微镜的方形区域(2x2、4x4、6x6…… 和 14x14)、它们全部以传出订单为中心。 如下面的视频所示、目标区域(ROI)的强度将不断增加、直到倾斜足够的微镜来偏转整个光束。
我担心的是、考虑到 DMD 的腰部(约9μm)和单镜片(10.8μm)的间距、我预计只需倾斜2x2或3x3个微镜、就能更快地达到100%的 ROI 强度。 如附加的图中所示、我不明白、为什么我需要倾斜14x14个微镜(表示151.2μm 的平方)来完全 偏转 直径为18μm 的光束。 你还会发现下面的一幅小图,清楚地表明7x7的正方形必须足够远,以使此类光束发生偏转。
我将 DMD 放在机械平台上、并且已经尝试调整其在焦平面中的位置。 我想这可能与 ViALUX 控制器的使用或我发送的图像(8位整数的矩阵、0和255对应于打开和关闭状态)有关。
你知道发生了什么吗? 是否有必要倾斜这么多的镜子才能完全偏转光束?
提前非常感谢您的帮助。
此致、
Raphou21
PS:在视频中、当我们逐渐倾斜镜片时、您可以可视化周围出现的其他光束。 请勿注意,这是因为借助 SLM (在我的设置中的其他位置使用),传入射束实际上被分为多个单独的射束。