This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:未使用的引脚

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1318318/dlpc410-unused-pins

器件型号:DLPC410
主题中讨论的其他器件:DLP7000

我正在设计一个 DLCP410驻留的控制板、用来控制 DLP7000。  因此、不需要数据总线 D 和 C。  我需要将 DIN、DVALID 或任何其他与这些总线相关的引脚接地、还是应该将它们保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!KB、

    在我们的 EVM 上、当与 DLP7000一起使用时、它们保持未连接状态、因为有用于两根柔性电缆的焊盘、但第二根未使用。

    在初始化期间、控制器请求 DMD ID 并确定是否应该初始化 C 和 D 总线、包括入站和出站。  不要将它们接地。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎您!