This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:HDMI 桥接器

Guru**** 1187730 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1318785/dlpc900-hdmi-bridge

器件型号:DLPC900

您好!

我指的是双 DLPC900的 EVM、并重新设计了一个驱动器板。 我发现 DLPC900的 I2C 信号连接到 HDMI 桥接器(IT6535)和用于存储 EDID 的 EEPROM。 我是否可以问我是否可以使用其他小型 HDMI 桥接器来替代 IT6535、以便缩小控制板的尺寸?

谢谢!

晴天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunny、您好、

    事实上,您可以提供您自己的 HDMI --> RGB 桥接器,但您需要提供自己的方式来编程您选择的 HDMI 的 EDID。  这就是 I2C 的用途。 您还需要为 RGB 信号提供与 EVM 上当前 ITE 6535接收器相同的特性。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    ,、我是否仍需要将 DLPC900的 I2C 连接到新的 HDMI 桥接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunny、您好、

     DLPC900使用此处的 I2C 接口配置命令并将命令(包括将 EDID 编程为 Fizix 突出显示的)发送到 ITE 芯片。

    除非您计划通过 DLPC900向替代芯片发送 I2C 直通命令、否则不需要此连接。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚