This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:I2C 输入迟滞?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1319150/dlpc3478-i2c-input-hysteresis

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件: DLPC350

数据表指出 DLPC3478的 I2C (例如 IIC0_SCL)的输入为迟滞。
但是,这种程度没有规定。

DLPC350数据表规定 VHYS (VHYS+ VT - VT)= 550mV。

DLPC3478的规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不为此指定迟滞、VIH 应大于或等于.7* VCC_INTF、VIL 应小于或等于.3* VCC_INTF、才能处于规格范围内。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    VIH 为0.7*VCC_INTF (3.3V)=2.31V。
    从 L 切换到 H 时、电压由于过冲而在大约3us 内超过2.31V、然后稳定在2.1V。
    该2.1V 电压是否有可能被检测为 L 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果信号在高于/低于 VIH/VIL 时不稳定、我们无法保证行为。 我们建议您了解信号降至 VIH 以下的原因并尝试从那里解决。

    此致!

    马克西姆