This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:。

Guru**** 1184780 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1319010/dlplcr65evm

器件型号:DLPLCR65EVM

您好、请提醒

DLPLCR65EVM 的"正常"温度是多少?

最高温度是多少?

TI 建议控制5个点的温度。

您能建议一些热敏电阻安装方式吗?

白色固定器件的 CAO 是否在某处?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您可以参阅 DLP6500FYE 数据表的 第6.4节-环境部分下的建议运行条件、了解最低和最高运行温度。 请特别注意每个规范旁边列出的注释。

    这些注释引用了数据表的其他部分、这些部分告诉您如何测量温度、计算温度时使用的测试点、设计散热解决方案时应避免的事项等等。

    您在图中指向的插座是 Foxconn PZ14927-1541-01F 部件。 请也看一看器件及其数据表。

    user1505550 说:
    有什么地方有白色固定器件的 CAO 吗?

    不过、我想问一下您的问题在这里意味着什么吗? CAO 是否是拼写错误? 如果没有,我不知道这意味着什么。

    谢谢!
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Ly:

    感谢您的回答,我在 DLP6500FYE 产品说明书 第6.4节找到了有关温度参数的信息。

    "Cao "是计算机辅助设计或 CAD 的法语,很抱歉没有翻译成英语。

    所以,你也回答了我的问题的这一部分,我找到了富士康零件的图纸。

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,你知道的太多了! 感谢您为我进行澄清。 如果您的问题已得到解决、您可以通过单击上面回答的"此问题已解决"按钮让我知道吗? 如果其他用户有类似的问题、这可以帮助他们在将来快速找到答案。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后我要找的插座是

    BGA 350SOCKET

    Foxconn PZ35021-2641-01H

    在任何情况下都感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的意思是 PGA 350SOCKET、而不是 BGA、因为这些用于引脚、但是的。 这似乎是这样的!

    每个 DMD 数据表还应在底部提供封装和机械信息、以便将来参考:

    我将关闭此主题、因为您的问题似乎已得到解答。

    谢谢!