This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:内部图形模式是否支持4-6位?

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPC3470, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1319800/dlpc3479-does-the-internal-pattern-mode-support-4-6-bits

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件: DLPC3470DLPC3478

"DLPC3479软件编程人员指南(修订版 B)"的"3.4.7写入图形配置(96h)"中有4至6位说明、但 DLPC3479固件 v8.3.0版本说明中没有说明。

此致、
门胁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadowaki:

    目前只有我们的 DLPC3470/DLPC3478支持 4-6的内部图形位深度。 这可能包含在未来的更新中、但目前 DLPC3479不支持此功能。 感谢您在数据表中报告此问题。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus-San:
    谢谢你的答复。
    此致、
    门胁市