This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:质量问题_首次运行失败

Guru**** 1189890 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1321026/dlpdlcr3010evm-g2-quality-issue-_-failed-to-first-run

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

我们 在1月购买了2件 DLPDLCR3010EVM-G2。

我们的终端客户 在初始测试操作时启动了这两个器件、一个运行良好、但另一个根本不起作用。

 目测后发现了短路问题、问题就像芯片引线焊接区域有焊接缺陷。  

从第一个开始就出现了缺陷。 请检查并确认是否存在质量问题

仅供参考、最后一张图片是关于器件运行良好的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这可能会导致操作出错。 如果您仍在保修期内、并且设备是通过 TI.com 购买的、请访问 TI 客户支持中心 以开始退货过程。 如果通过其他供应商购买、请与他们联系以进行后续步骤。

    此致!

    马克西姆