This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3000:DLPC3479 +DLPA3000 DMD 高压电压输出问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLP4710LC, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1319813/dlpa3000-dule-dlpc3479-dlpa3000-dmd-hv-voltages-output-issue

器件型号:DLPA3000
主题中讨论的其他器件: DLP4710LCDLPC3479

您好、TI 专家:

在 DLPA3000自动初始化后、HOST_IRQ 为低电平、INT_Z 生成一个脉冲(我想这不是故障)、然后 DMD HV Voffset Vrst 为低电平、  

Q1: 根据闪存中的固件、这是正常的吗?

Q2:哪个 IIC 命令可以使  HV Voffset Vrst 具有正常值 ?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在启动时提供以下示波器截图?

    • Vbias、Vrst、带 INT_Z 和 RESETZ

    该问题是否出现在多个系统上? 问题是以前发生过还是刚刚开始? 这将使我们更好地了解您的系统中正在发生的事情。

    此致!
    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在启动时提供以下 示波器屏幕截图?===启动时出现上述第一个示波器屏幕截图。

    该问题是否出现在多个系统上? ==否、我们为 PCBA 设计了2个 DLPC3479+DLP4710LC+DLPA3000组合。 我们只有2个 PCBA。 我参考 EVM4710 sch 设计了原理图。

    问题是以前发生过还是刚刚开始? ==它只是开始。 我们尝试通过一些命令来干扰 DMD HV Vbias、Vrst 输出正常值、但失败了。

    因为 INT_Z 和 RESETZ 的序列波形与 DLPA3000电源序列正常关断模式 和电源序列故障快速关断模式的数据表不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从上面继续、我找不到将 DMD_EN 设置为1的命令。 
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您可以使用 Vbias、而不是使用较大的 Vofs、则上面提到的示波器截图不会显示 Vbias。

    要回答有关 DMD EN 的问题、请参阅以下命令:

    #地址写入
    W 36 EB 01 00 00 01 00

    #写值到注册
    W 36 EC 93

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    正是 VLED 的过压导致 DMD HV 输出关闭。  我将 VLED 的输出电容值更改为低于 ILLUM_A_VIN (DLPA3000 PIN30)输入、 DMD HV 输出值 变为正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、您的问题是否得到了解决? 很高兴输出已恢复正常。

    此致!

    马克西姆