This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5532-Q1:DLP5532-Q1与 DLP5532-Q1

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531-Q1, DLP5532-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1321205/dlp5532-q1-dlp5532-q1-vs-dlp5532-q1

器件型号:DLP5532-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5531-Q1

DLP5532-Q1与 DLP5531-Q1有何差异?前者看起来更便宜、但规格没有差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询、 我团队的一位成员将  很快回答您的问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hamid -

    请参阅 DLP5531-Q1数据表的 DMD 图像性能规格部分。 DLP5532-Q1没有相同的固定像素规格、因此如果您可以偶尔接受一些明亮的微镜、成本会更低。  

    此致、

    罗斯