This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:已弃用 wiringpi 库

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLP230NP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1308160/dlp2000-deprecated-wiringpi-library

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLP230NP

已弃用的 wiringpi 库不再起作用根据文档、请更新 python 库以使用不已弃用的库、如 GPIO zero、请告知对此问题的最后一条评论、说 TI 会更新文档和支持文件、但~在2个月前未得到解决。请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    我们的专家将在几天后与您联系、并在延迟后采取必要的行动或理由。

    另外、您能否分享您指的最后一条评论的主题链接。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dlpdlcr230npevm-init_parallel_mode-displays-black-screen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    您的问题是关于 DLP230NP EVM ,而不是主题中提到的 DLP2000。 它已在单独的线程中进行响应。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 dlp2000库相同 API 中使用的 wiringpi 库已弃用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    此文档尚未更新。 您是否 成功使用过较早版本的 Raspbian?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    如果现在您没有更多问题、我将关闭此主题。 感谢您的参与!

    此致!

    麦克斯因