This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:衍射

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1322943/dlp7000-diffraction

器件型号:DLP7000

你好。  

我使用的是 DLP7000。 其㎛波长为400-700nm、微镜间距为13.68 μ m。
光源是波长为450nm 的多模式激光二极管。

目前、我已经尝试使用单个 biconvex 球形透镜来设置投影光学系统、但它无法很好地处理衍射光。

将 DMD 与相干光源配合使用时会发生衍射、那么应如何将光学器件设计为仅收集零阶光或±一阶光?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshitaka-san:

    您能否提供有关"它不能很好地处理衍射光"的更多细节。  如果可能、您可以显示生成的聚焦点的图像。

    我想澄清一些误解。  0阶并不总是最亮的阶数,而是没有分散的阶数。  如果您关闭 DMD 以使反射镜在名义上是平坦的、那么最亮的顺序是第0个级别。  当您打开(或关闭)后视镜时、能量将移动到其他医嘱。   

    理想情况下、应在距离阵列正常约24度(正常窗口)和距离 DMD 顶部约45度的位置照亮光。  从 DLP7000数据表第20页的图中的左上角- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp7000.pdf。  

    当以这种方式点亮时、能量应该移动到大约9、9阶。  但是、由于倾斜角度为11 - 13度、可在8、8、9、9和9、9阶之间进行分频。  请查看我写的以下白皮书:  https://www.ti.com/lit/wp/dlpa037/dlpa037.pdf。 

    菲齐克斯