主题中讨论的其他器件:DLPA300、 DLPA3000、DLP3010EVM-LC
您好!
我使用 DLPC3478和 DLPA300为 DMD3010设计了定制电路板。 我使用 W25Q32作为固件闪存、并使用 STM32来刷写固件、控制 DLPC3478 I2C 和 PROJ_ON 信号。
问题是、将 PROJ_ON 信号设置为高电平后、HOST_IRQ 信号会保持高电平。 DMD 电缆和 LED 已连接。
以下是我检查以发现问题的内容:
-
我检查了 DLPA3000上电序列的电压。 每个电源输出引脚都有电源。 我还看到了 RESETZ 和 INTZ、如下图所示。
- 我观察闪存芯片之间的 SPI0通信。 DLPC3478向闪存芯片发送一组读取命令。
-
我检查了 DLPA3000和 DLPC3478之间的 SPI1通信。 我有一块使用 DLPC3478和 DLPA3000的商用电路板。 DLPC3478发送 SPI 命令、而 DLPA3000使用商用电路板上的相同信号进行响应。
-
我看不到 DMD_LS 信号。
-
VOFS、VBIAS 和 VRST 与商用电路板上的相同。
如何进一步调试此问题? 是否有调试 DLPC3478的工具?
如有必要、我可以提供更多信息。
此致。