This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可用的最高分辨率 DMD (4096 x 2160)

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLP9000X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1318824/highest-resolution-dmd-available-4096-x-2160

主题中讨论的其他器件:DLP9500

您好!

我从上一主题(https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/478886/the-largest-size-dmd-the-chipest-of-dlp-texas-instruments-can-supply)中读到、TI 具有用于影院产品的分辨率最高的 DMD 大小(4096 x 2160)。 您能否提供有关此产品的更多信息? 我似乎找不到数据表的链接。

此致!

Djamshid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Djamshid:

    请允许我在一两天内就此问题与您联系。 我将与我的同事联系、了解我们如何为您提供最佳帮助。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Djamshid,

    您能否详细介绍您需要哪种解决方案?  这是用于显示应用、还是用于工业/"高级照明控制"(3D 打印、平版印刷等)应用?  这可能会稍微指导讨论。

    谢谢。
    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。 该应用将针对定制产品来调制光强度。 目前、我们正在使用1920 x 1080 DLP 设备、但我们最终希望为我们的应用配备4K 或8K DMD。 不过、像素间距在理想情况下应保持在10um 左右、并且仍然能够实现 kHz 调制速度。

    这是您可以帮助的吗?

    此致!
    Djamshid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Djamshid 您目前正在使用哪种 DLP 技术解决方案? 具体来说是使用 视频输入还是位平面作为输入?

    DLP 很快将推出4096x2176 DMD 产品、但它是 DLP    工业产品系列的一部分、将仅支持与 DLP9500和 DLP9000X 系列 DLP 工业 DMD 产品类似的位窗格输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey:

    我们正在将 DLP9500与 V-9501控制器电路板配合使用、从而通过开启/关闭受控百分比镜来调制强度。 我们将使用1位平面作为输入、没有 PWM、因此只使用二进制输出。 不过、我们需要更多的像素、但要保持像素大小相对接近10um。

    Djamshid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Djamshid

    很高兴看到您正在使用 ViALUX、他们   未来应拥有基于新 DLP 工业4096x2176 DMD 的平台。 微镜间距 为5.4um、而非 DLP9500 DMD 中使用的更大的10.8um 间距。 实施 具有8,900,000个10.8um 间距的微镜的 DMD 无法实现成本效益 、因此 DLP 利用了5.4um 的减小间距

    TI.com 上提供了支持控制器和 DLDP EVM 的初步 EVM 快速入门指南  

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu132

    可在 TI.com 上购买支持 EVM、网址为:

    DLPLCR99EM

    DLPLCRC064EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey:

    非常感谢您的意见。

    出于好奇心、如果镜片间距必须为10.8um、那么器件的成本将增加多少? 我还想问一下1920 x 1080 DMD 的 AR 涂层。 我已经阅读过 DMD 可以随附特定的窗口涂层。 这是否适用于所有 DMD? 最后、1920 x 1080 DMD 的外形尺寸可以达到多小的尺寸? 目前、我们买的是连接到散热器、两端都连接了两根大电缆。 我想是否有可能使它变得更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Djamshid

    借助现有 技术 、无法经济高效地 生产   具有10.8um 像素间距微镜的4096 x 2176 DMD 阵列。

    有关窗口透射率 的详细信息、请参阅 DLP DMD Windows 的波长透射注意事项 应用手册。 每个 DMD 数据表都标识了所使用的窗口材料。

    关于有源阵列尺寸为1920 x 1080的各种 DMD 的尺寸、TI 制造了采用5.4 um 到10.8微米像素间距的~12 DMD、请参阅:

    https://www.ti.com/dlp-chip/products.html#1907=DMD &2793=0.45%3B0.95&2841max=1080p%20 (1920x1080)%3B1920x%201080%20 (1080p)&sort=1811;asc&

    目前、最小的 DMD 采用5.4微米像素间距、封装尺寸为24.5 x 11mm