主题中讨论的其他器件: DLPLCR4500EVM、 DLPC3479
大家好!
我想将您的 DMD 产品用作二进制调制器(通过依次打开和关闭一列或一排镜片来扫描表面)。 我看到 DLPLCR4500EVM 已用于这一应用、但我看到了您的一些其他产品、即 DLP4710EVM-LC 和 DLPC3010EVM-LC。 我是否能够使用 GUI 对这两个 EVM 进行编程以实现相同的功能?
提前感谢您的帮助。
此致、
巴尔基里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我想将您的 DMD 产品用作二进制调制器(通过依次打开和关闭一列或一排镜片来扫描表面)。 我看到 DLPLCR4500EVM 已用于这一应用、但我看到了您的一些其他产品、即 DLP4710EVM-LC 和 DLPC3010EVM-LC。 我是否能够使用 GUI 对这两个 EVM 进行编程以实现相同的功能?
提前感谢您的帮助。
此致、
巴尔基里
您好 Valkyrie:
感谢您的关注! 您可以通过 GUI 使用我们的图形控制菜单完成此操作。 内部图形模式将允许您上传水平或垂直图形集并配置其曝光时序。 您还可以使用外部图形流模式通过 HDMI 等外部视频流式传输图形。 请参阅 DLPC3479数据表中 具体部分的更多信息。 7.3.2.1外部图形模式 和 7.3.2.2内部图形模式 。 我们的任何-LC 芯片组都将具有此功能。
此致!
马克西姆
马克西姆斯
感谢您的帮助! 我曾尝试阅读 DLPC3479数据表和软件程序员指南来使用内部模式、但老实说、我有点不知所措。 正如我所理解的、在内部图形模式中、您只能激活整行或整列。 在我的应用中、最好能够寻址各个微镜、因此我想使用外部图形模式。
第二,我不知道如何真正地创建模式。 我想使用激光光源、因此我实际上不需要担心 LED 的编程、但我觉得参数字节令人困惑。 使用位和字节、您可以创建不同的图形、但我实际上不确定如何实现? 您能否向我介绍一下有关发送位图和使用位图来寻址各个镜片的任何资源?
此致、
巴尔基里
尊敬的 Valkyrie:
完全可以理解。 我认为重要的一点是、内部图形只能是基于其实现方式的垂直或水平条、实质上是1D 图形。 如果您需要同时具有垂直和水平元素的图形、则需要执行外部图形流。 在您的情况下、外部图形流化似乎是更好的选择。
我建议使用任何图像编辑软件来创建图形、将其显示在计算机屏幕上、并通过 HDMI 通过 EVM 输入。 然后、您可以使用外部图形流来配置所需的曝光时序。 请注意、如果您确实使用 HDMI、无论计算机发送的帧速率是多少、EVM 也将是您可以投影的内容的上限。
此致!
马克西姆