主题中讨论的其他器件: DLP2000
尊敬的 TI 支持团队:
希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我叫 Raveesh、我将与您联系、寻求有关设置采用 Raspberry Pi 4的 DLPDLCR2000EVM 的帮助。 我已经尝试遵循 e2e.ti.com/.../linux-dlpdlcr2000evm-integration-of-raspberry-pi-video 教程中提供的说明、 但很遗憾遇到了问题。
我最初是在 https://pinout.xyz/pinout/dpi 上参考 Raspberry Pi 4的引脚信息、但该信息导致更复杂的情况。 随后、我探索了 www.mickmake.com/.../ 以寻找其他设置程序、但这些尝试也未成功。
经过调查、我发现 Raspberry Pi 4的引脚排列与教程中提供的信息不同。 要通过 Raspberry Pi 4设置 DLPDLCR2000EVM、似乎有必要从头开始配置。
我寻求您的支持来解决这些问题、并希望获得可以帮助我使用 Raspberry Pi 4成功设置 DLPDLCR2000EVM 的任何指导、教程或资源。 非常感谢你在这方面的专业知识和协助。
我期待着你的答复,并感谢你对这一问题的迅速关注。
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
此致、
R·巴特