主题中讨论的其他器件: DLPC3435、 DLPC3438、DLPC3433、 DLPC3432、 USB2ANY
您好!
我正在尝试 使用 DLPC3430将视频信号发送到我们的定制电路板。 但是、图像没有任何变化。
它仍是外部视频端口设置的原始图形。
这里是当前的设置和参考文档
1.参考资料:
- DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435和 DLPC3438软件编程人员指南(dlpu020e.pdf)
- DSI 设置和调试指南 v1.0
- DLPC3430和 DLPC3435显示控制器(dlpc3430.pdf)
- DSI-HSClock.xlsx (从 TI 论坛下载)
2.主板状态:
- dlpc3430 IC init 完成(host_IRQ 变为低电平、LED 亮起)
- I2C 接口正常工作、并且可以正确读取/写入命令
- 仅显示网格阵列
- 仪器测量:时钟通道上无 LP 模式(无1.1V 信号)
- 仪器测量:数据通道类似于 DSI 设置和调试指南 v1.0的图。 4
3. DSI 设置:
- 2个数据通道
- 视频模式(突发)
- RGB565 16位
- EOT 启用
- BTA 禁用
- 水平前沿:HS 模式
- 水平 后沿:HS 模式
- 垂直激活:HS 模式
- 垂直前沿:LP 模式
- 垂直后沿:LP 模式
- 垂直同步时间:LP 模式
- 始终在时钟通道中提供
4. DSI 参数和时钟
- HS 时钟:135MHz
- 输入分辨率:848x480
- 视频帧速率:60
- 像素格式:RGB565
- Hsync 脉宽:110个 PCLK
- Hori 后沿:110 PCLK
- 水平前沿:16个 PCLK
- Vsync 脉宽:8条线路
- 垂直 后沿:23行
- 垂直前沿:6线
- PCLK:33.6257 MHz (设定34MHz)
- DSI HS 时钟: 134.5 MHz (设置135MHz)
- HSPrepare:76
- HSZero:400
- HSExit:100
- HSTrail:120
- CLK 准备:38
- ClkZero:262
- ClkTrail:60
- ClkPre:60
- ClkPost:447
5. dlpc3430设置(写入 i2c 并回读以确认)
- 读取显示尺寸(13h):854x480
- 读取输入图像尺寸(2Fh):848x480
- 读取图像裁剪(11h):848x480
- 读取 DSI 端口使能(D8h):0
- 读取输入源选择(06h):0
- 读取外部视频源格式选择(08h):0x21
- 读取短暂状态(D0h) 0x10000001
- 读取系统状态(D1h):0x0 0x7 0x0 0x0
"我怎么知道? 这里还有一些其他问题、
- 在 HS 视频模式期间、在 HS 或 LP 模式下发送命令?
- 如果某些参数或时钟设置错误。 是否应该得到失真的图像或无图像(仅限于网格图形)?
- 是否有任何方法可以确定 dlpc3430是否接收 DSI 数据? (即使数据为错误格式)
谢谢你。
德州仪器