This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:闪存意外烧坏-我想更换它

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1326239/dlplcrc900evm-flash-memory-burned-by-accident---i-want-to-replace-it

器件型号:DLPLCRC900EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC900

您好!  

我意外烧毁了评估板的组件 GL01GS11FHIV2、因为电压过高。 我了解它是板的闪存。 我想尝试替换它,而不是再购买一个全新的电路板。  

我在板的电子原理图上看到、部件编号 U36与我电路板上物理的部件编号不同(板上是  GL01GS11FHIV2、而原理图上是 S70GL02GS12FHIV20)。  我想,他们实际上是相同的,但你能确认吗? 因为我只能找到要在互联网上购买的原理图。  


我还想知道是否有可能在这个组件中安装该软件、如果有的话。 此外,您能告诉我如何安装它吗?  

提前感谢您、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我可以确认  S70GL02GS12FHIV20是用于此 EVM 的最新闪存。  有时会有替代品、具体取决于可用性。  

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关软件问题、EVM 所需的所有固件位于此处:  https://www.ti.com/tool/DLPLCRC900EVM -滚动到底部、您将看到固件。

    我将要求另一位工程师对哪个文件以及对其进行编程的方式做出响应。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    您将需要下载两个安装程序。

    固件和软件包:  https://www.ti.com/tool/DLPLCRC900EVM 

    安装后的参考软件包含一个名为 JTAG 的文件夹、用于重新加载引导加载程序。

    接下来、您需要查看  DLPRegisteredLightCrafter  单 DLPC900评估模块(EVM)用户指南(修订版 C)  - https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu101 

    请按照第节中的说明操作、  7.11 JTAG 闪存编程 页上-包括编译 JTAG 编程器、因为闪存将为空。  按照安装参考软件的 JTAG 目录中的说明进行操作。

    文件的结构。 然后通过 USB 使用 GUI 界面对固件的主要部分进行编程:

    安装 BOOTHold 跳线(J11)并在将 USB 电缆连接到 PC 的情况下打开系统。 系统将在 GUI 中显示为已连接、但无法识别连接的 DMD。 手动选择与当前 DMD 匹配的按钮、并导航到固件选项卡。 从固件的安装位置选择正确的固件映像并对固件进行编程。 然后断电、移除 BOOTHold 跳线、并重新启动系统。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    菲齐克斯