This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:控制板和 RGB 光源引擎

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE, DLPC4420AEVM, DLP660TEEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1324400/dlp660te-control-board-and-rgb-light-engine

器件型号:DLP660TE
主题中讨论的其他器件: DLPC4420AEVM

您好!

是否有任何可用的 RGB LED 光源引擎和控制板可与 DLP660TE DMD 搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samantha:

    最近发布的 DLPC4420AEVM DMD 控制器 EVM 旨在与此 DMD 搭配使用。

    请参阅 DLP660TE 产品页面上的设计工具。 综上所述、我们还提供 DLP660TEEVM DMD EVM、如果您尚未研究这些器件、可帮助您加快对这些器件的研究。

    您可以了解的另一种途径是来自我们 TI 合作伙伴的评估板、也在上面的页面中。

    最后、如果这无法立即提供帮助、请使用我们的OMM 搜索引擎

    谢谢!
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是否有任何 RGB LED 光源引擎连接到 DLPC4420AEVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samantha:

    看起来我在 上面链接的 OMM 搜索引擎中找不到一个。 我编辑了要着色的超链接、因为它们以前不太可见(以防其他人将来阅读此线程)。

    让我看看少数同事、看看我们是否知道有任何与控制器连接的 RGB LED 光源引擎。

    我会在今天或星期一结束时回复您。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    找到 RGB 光源引擎您有什么幸运吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samantha:

    我在这里向几个团队分发了问题、但答案似乎是否定的(即、没有人可以确定或知道)。 如果您发现了此类器件、请告知我们或将其发布在此处、以备将来参考。 我很抱歉,我不能帮你太多。

    此致、
    迈克尔·莱