This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1328133/dlpc3433-dlpc3433

器件型号:DLPC3433

您好~
1.如果 DMD_LS_CLK (120MHz)的谐波超过 FCC/CE 的辐射发射限值、有没有解决这个问题的建议?


2.是否可以更换43欧姆的电阻器来减少 EMI 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McQueen:

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    我们将仔细研究您的两个问题、并会在下周早些时候提供回复。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏蔽是针对此类问题的典型解决方案。 屏蔽层可以是外壳和/或通过上下实心平面在内层上布线辐射信号的组合。  我假设您的 LS_CLK 以实心 GND 平面为基准。

    靠近控制器放置的43 Ω 串联电阻与驱动器的输出阻抗相结合、以匹配信号布线的阻抗。 删除它可能不是一个好主意。 在电阻器上串联一个磁珠会减缓 CLK 的上升沿和下降沿、这应该有助于减少辐射发射。  大多数磁珠的额定电压为100MHz、频率较高时阻抗会上升陡坡。 因此,我现在相信添加一个将会起作用。 您可以尝试提高串联电阻的值。

    请记住、LS 总线的完整性至关重要。 如果 DMD 损坏、可能会对其造成永久损坏。 因此、我建议进行小幅更改并 验证信号是否符合 DMD 的规格。