This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP2000の使い方 μ A (DLP2000の使い方 μ A)

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, DLPDLCR2000EVM, DLP2000, DLPA1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1322566/dlpdlcr2000evm-dlp2000-dlp2000

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2000DLPA1000、DLPC2607

尊敬的德州仪器(TI)

很抱歉我的日语。
我想拆卸 DLPDLCR2000EVM、仅使用 DMD 芯片组件。
但由于电子电路设计不是很专业、所以我想用 DMD 芯片、先是用 DLPDLCR2000EVM 的底座、再去掉 LED 光源。

但是、如下图所示、我使用 DLP2000时、这些光在任何情况下都返回相同的反射:当屏幕上显示某处、整个屏幕为黑色、以及电源处于关闭状态时。

我假定当电源关闭时、镜片位于0°处;当电源打开且显示黑色时、镜片关闭;当电源打开且显示除黑色之外的内容时、镜片开启。

然而,我们认为存在某种缺陷,因为镜子在所有状态下都能反射相同的光。

我不知道这是 DMD 芯片的底座、DMD 芯片本身、还是入射光的问题。
我想解决该问题并使其正常工作。
提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    您能否澄清您看到的内容? 当您使用5V 电压为拆卸的 EVM 供电时、 即使使用启动图形、也根本看不到任何镜活动? 用5V 电源为 EVM 供电时、是否在未更改的 EVM 上显示任何光输出或图片? 任一 EVM 通电后、电路板上的任何 LED 是否亮起?  

    当显示黑色图像并为 EVM 通电时、镜片 仍处于打开状态。 您将看到 EVM 发出非常微弱的光输出。  

    但是、购买各个器件、DLP2000 DMD、DLPC2607控制器和 DLPA1000 PMIC 可能会比较简单、并使用 此参考指南 来开发系统。 如果您遵循原理图和布局设计、则无需开发全新设计。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    首先、我在 Raspberry Pi 上使用 DLPDLCR2000EVM。
    因此、我在 Raspberry Pi 和 DLPDLCR2000EVM 之间有一个接口板。

    URL 用于接口板。 很抱歉日本人。

    https://dengi.jp/DLP/DLP_I_F_MANUAL.pdf

    电源由 USB 和电源插座供电、如第一幅图所示。

    第二个和第三个图显示了电源。 两个图像中 DLPDLCR2000EVM 上的 LED 都亮起。

    第四幅图片显示了拆解前的 DLPDLCR2000EVM、以及为 DLPDLCR2000EVM 供电并运行时的情况。

    在第四幅图中、DLPDLCR2000EVM 和计算机屏幕的工作方式相同。

    但是、拆卸 DLPDLCR2000EVM 后、对 DLPDLCR2000EVM 进行同样的操作时、后视镜倾斜角似乎没有变化。

    拆卸后、DLPDLCR2000EVM 上的光线是从第五个图中所示的角度入射的。
    黑色圆圈表示反射光。 我个人觉得右上角和左下角的反射光有相似的形状、中间的反射光有不同的形状。

    (抱歉、当我更改为新的 DMD 芯片时、看不到图5所示的图像。)

    我用新的 DMD 芯片替换它并进行检查后、发现没有条带模式、在图中它看起来像6、7、8。


    我想到过 DLP2000 DMD、DLPC2607控制器和 DLPA1000 PMIC 一次、但由于日语、英语不流利、读完手册后也无法完全理解。
    因此,我选择拆卸投影仪,这种方法易于直观理解。

    如果您认为 DLP2000 DMD、DLPC2607控制器和 DLPA1000 PMIC 更易于操作、我会考虑改为这些选项。

    但在这种情况下、我不知道如何处理 DLP2000 DMD。
    我一直在使用 Visual Studio 代码创建条带图案图像、然后又使用 DLP2000、但我不知道如何使用 DLP2000 DMD、DLPC2607控制器和 DLPA1000 PMIC。

    不管怎样,我想知道如何做到这一点,不需要太多的时间,可以被一个外行人理解。

    我会按照你的指示做任何事情,只要它仍然有效。

    请记住我。
    如果您需要任何其他信息或其他不完整的信息、请告诉我。
    此外,如果你让我知道你是活跃的时间,我会尝试在那个时候回复!

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/94/DLP2000.6.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我理解起来有点困难、因此我会用英语和日语再次提出之前的问题。 请随意回答日语问题、我将使用我的翻译程序将其翻译回英语。

    1 (英文)。 当您以5V 电压为反汇编的 DLPDLPCR2000EVM 供电时、 根本没有后视镜活动、即使使用启动图形也是如此?

    1 (日语)。 5Vで分解したDLPDLPCR2000EVMに電源を供給すると、スプラッシュパターンがあってもミラー・アクティビティはまったくありませんか?  

    2.当您用5V 电压为 DLPDLCR2000EVM 供电时、是否在未改变的 DLPDLCR2000EVM 上得到任何光输出或图片?  

    2. 5Vで電源を供給したときに、変更されていないDLPDLCR2000EVMで光出力または画像が得られますか?  

    3.当电路板上的任何 LED 在 任一 EVM 已通电? 哪些 LED?

    いずれかのEVMに電源が供給されると、ボード上のLEDが点灯しますか?どのLEDですか?μ A

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxine

    1.接通电源后似乎没有变化。
    (初始屏幕便是初始屏幕、对吧? 例如、显示"天气预报"或"温度"字样。)
    2.拆卸后,DLPDLCR2000EVM 可以获得光输出或图像。 供电后、一开始会显示启动界面、一段时间后会切换到 Raspberry Pi 桌面。 则可以开始运行、
    3.是的,它会亮起。
    标有 D3的 LED 亮起绿色。 在拆卸之前和之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,启动界面是初始屏幕。 在拆卸的 EVM 上、D2或 D3 LED 是否亮起绿色? 为了确认、当您插入电源时、没有任何光线或图片?

    はい、スプラッシュは初期画面です。分解したEVMで、D2またはD3 LEDが緑色に点灯していますか?電源に接続しても光や画像が出ないことを確認してください。μ A  

    2.据我所知,在已组装的 EVM 上一切都正常工作。 如果您要将 DMD 从工作系统切换到非工作/拆卸系统、拆卸系统是否能正常工作? 然后、将 DMD 放回原来的系统、并切换柔性电缆。 这些测试可以确定 DMD 或柔性电缆是否出现故障。

    2.私が理解しているように、組み立てられたEVMではすべてが正しく機能しています。DMDを作動システムから非作動 μ 分解システムに切り替える場合、分解システムは正常に作動しますか?次に、DMDSを元のシステムに戻し、フレックスケーブルを取り外します。これらのテストにより、DMDまたはフレックスケーブルに障害があるかどうかを特定できます。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.在拆卸的 EVM 中,D3与拆卸前一样闪烁。
    2.工作系统是否意味着 EVM 在拆卸前?
    如果您使用反汇编的 EVM 时具有与预汇编 EVM 相同的设置、则后视镜将不会移动且无法正常工作。

    然后、将 DMD 放回原来的系统、并切换柔性电缆。 这些测试可以确定 DMD 或柔性电缆是否出现故障。

    当使用旧的 DMD 和新的 DMD 时、反射光会发生变化。 但这些图像都不是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    可以确认的是、当您将 DMD 从整个 EVM 切换到未组装的 EVM 时、图片是否错误?

    这可能意味着未组装的 EVM 的硬件出现了问题、会损坏 DMD。 当您将其放回整个系统时、DMD 是否仍然损坏?

    確認しますが、DMD を完全な EVM から組み立てられていない EVM に切り替えたとき、状況は間違っていましたか?
    
    これは、組み立てられていない EVM のハードウェアに何らかの問題があり、DMD に損傷を与えている可能性があります。完全なシステムに戻しても、DMD はまだ壊れていますか? 
    此致! 

    麦克斯因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.将完整的 DMD 交换到未组装的 EVM 时、意味着将反汇编的 DLPDLCR2000EVM 交换到未组装的 DLPDLCR2000EVM 时、对吗?
    拆卸的 DLPDLCR2000EVM 在更换后无法正常工作。
    无法仅将 DMD2000替换为未组装的 DLPDLCR2000EVM。
    这是因为 DMD2000内置在 DLPDLCR2000EVM 内、必须拆卸才能更换。
    2.只需确认一下,DMD2000的工作方式是否正常?
    或者是否缺少某个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这种困惑感到非常抱歉。 我会尽量简单。

    1.首先,请在两台设备之间交换柔性电缆。  请告诉我您的任一 EVM 中是否有任何不同之处。 如果存在差异、则表明柔性电缆已损坏。 如果没有区别、则转到第二步。

    2.其次、我了解从整个 EVM 中移除 DMD 会反汇编 EVM。  请谨慎地 在 EVM 系统之间交换 DMD。 这意味着、从整个系统中移除 DMD 并将其放置在您拆卸的系统中。 不拆卸系统。 从您拆卸的系统中取出 DMD、将其放入整个系统、然后重新组装该系统以使其再次完成。  请告诉我您的任一 EVM 中是否有任何不同之处。 如果存在差异、则说明 DMD 已损坏。  

    3.第三,将 DMD 更换回原来的系统。 确保您拥有一个拆卸的 系统和一个完整的系统。  系统的行为是否有任何不同?

    ご混乱をおかけして申し訳ございません。私はできるだけ平易になるようにします。

    まず、2台のユニット間のフレックスケーブルを交換してください。どちらのEVMにも何か違いがある場合は、教えてください。違いがある場合は、フレックスケーブルが破損しています。違いがない場合は、2番目のステップに移動します。μ A
    次に、DMDを完全なEVMから削除すると、EVMが分解されることを理解しています。EVMシステム間でDMDSを交換する際は、十分に注意してください。つまり、DMDをシステム全体から取り外し、分解したシステムに配置します。システムを分解したままにします。分解したシステムからDMDを取り出し、完全なシステムに配置し、システムを再組み立てして完全な状態にします。どちらのEVMにも何か違いがある場合は、教えてください。違いがある場合は、DMDが破損しています。μ A
    最後に、DMDSを元のシステムにスワップします。分解されたシステムが1つと、完全なシステムが1つあることを確認します。システムの動作は何らかの点で異なりますか?μ A

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。 否则、我将关闭该主题。 谢谢你。

    此致!

    麦克斯因