This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:VLED 线路上的 LED 电流尖峰是什么?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433, DLPC3438, DLPC3432, DLPA2000, DLPC3435, DLPC3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1327015/dlpa2000-what-is-the-led-current-spike-on-the-vled-line

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他器件: DLPC3435DLPC3430、DLPC3433 、DLPC3432、DLPC3438

您好!

测量功耗时、我在绿色 VLED 线路上放了一个电流探头。 (LED 红色/蓝色关闭)

这是我得到的结果:

红色矩形中的760mA 峰值是多少? 它是瞬态电流吗?

谢谢。

德州仪器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T.H.、

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    您的图像 在绿色 LED 上显示瞬态电流尖峰。  所有三个 LED 的瞬态电流限制都设置为一个值、无法在颜色之间进行自定义。 过冲量可能 因颜色而异、但在图像中应看到过冲。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    感谢您的答复。

    我看到数据表上 dlpa2000上的一个寄存器、该寄存器可以设置瞬态电流限制。

    是否可以通过 dlpc3430 I2C 接口设置寄存器? (参考 dlpu020e.pdf "DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435和
    《DLPC3438软件编程人员指南》)

    此致!

    德州仪器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    指定的值。

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu020e/dlpu020e.pdf

    我应该使用哪个命令来自定义 dlpa2000上的寄存器?

    谢谢。

    德州仪器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T.H.

    是的、I2C 可访问该寄存器。 编辑:抱歉,我没有澄清足够。 完成更改后、此更改需要一个新的固件映像。 您所附的导板不足以启用更改。 请向我发送朋友请求以进一步讨论此问题。 谢谢你。

    此致!

    麦克斯因