This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021LEQ1EVM:序列将错误周期设置为100

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021LEQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1329436/dlp3021leq1evm-sequence-set-error-cycles-as-100

器件型号:DLP3021LEQ1EVM

我使用的是 DLP3021LEQ1EVM。 我从 TI 网站下载了相关的软件程序。

在"Image/Video"选项卡中、未选中"Sequence Set"(序列集)。

我选择"Sequence Set"设置为高亮度。

我正在执行重建、但出现错误。
错误代码:B0001
说明:每个选定的序列集的占空比总和必须为100。

Composer 程序: DLPC137 —适用于 DGP 的 DLP Composer  (https://www.ti.com/tool/DLP3021LEQ1EVM)

FPGA 配置: DLPC135 —DLP3021-Q1 Composer 工程和 FPGA 配置1.2 (https://www.ti.com/tool/DLP3021LEQ1EVM)

我使用的是 DLP Composer 15.3.07版本。

我按照下面链接的视频所示执行软件安装。

www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramazan、

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    使用 DLP Composer 构建 DLP3021LEQ1EVM 工程时、请对 RGB 占空比使用整数、并且必须在序列集页面上指定特定帧速率(推荐25Hz)。 然后、请尝试重新编译该项目。 这将解决您遇到的错误。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我就像你说的那样做了、而且成功地完成了构建。 但是、安装软件后、我无法投影任何视频。 当我尝试过几次时、出现了一个类似这样的错误。 内存不是每次安装软件时都复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramazan、

    是的、当您重新编程闪存时、它将替换闪存中存储的现有闪存。  

    您是说您能够使用相同的.img 文件对 EVM 进行一次编程而不会出现任何错误吗?

    对于上面显示的错误消息"FLASH size exceed flash device capacity"(闪存大小超过闪存设备容量),您可以尝试减小闪存大小,例如删除"Image/Video"(图像/视频)页面上的一些图像/视频,然后重建图像文件。  

    此外、对 EVM 进行编程时、请确保处于闪存编程工作模式。 成功编程后、关闭电源并将工作模式设置为主机静音模式。 然后、打开电源。 在主机静音模式下启动时、它将显示默认内容。  

    我希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    洛里