主题中讨论的其他器件:DLPA3000、
您好、TI 专家!
我有一个包含 DMD3010和 DLPA3000的定制 DLPC3478电路板。 DLPC 板上有 STM32、用于上传 DLP 固件并通过 I2C 控制 DLPC3478。
我发现、在内部图形模式下、使用单声道或 RGB 颜色时、如果我们将前后曝光时间设置为15ms、将曝光时间设置为低于11ms、则 投影仪不会在固件版本 v9.0.1中进行投影。 但是、如果我们切换到固件版本 v8.0.1、则会使用相同的曝光时间(例如、对于 prep 为15、exp 为10、post exp 为15)。
您能帮助我们解决这个问题吗?