This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:在固件 v9.0.1中、RGB 图形和较短照明时间不起作用

Guru**** 1456660 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLPA3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1326836/dlpc3478-in-firmware-v9-0-1-rgb-patterns-and-lower-illumination-time-not-working

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA3000

您好、TI 专家!


我有一个包含 DMD3010和 DLPA3000的定制 DLPC3478电路板。 DLPC 板上有 STM32、用于上传 DLP 固件并通过 I2C 控制 DLPC3478。

我发现、在内部图形模式下、使用单声道或 RGB 颜色时、如果我们将前后曝光时间设置为15ms、将曝光时间设置为低于11ms、则 投影仪不会在固件版本 v9.0.1中进行投影。 但是、如果我们切换到固件版本 v8.0.1、则会使用相同的曝光时间(例如、对于 prep 为15、exp 为10、post exp 为15)。

 
此外、在 v8.0.1版本中、我们可以 在    "写入图形顺序表"条目中将字节4照明选择)设置为十进制数7、从而在内部图形模式下投影白色图形。 但是、在 v9.0.1版本中、我们无法 投影白色图案。 如果我们设置白色、它将投影蓝色。

您能帮助我们解决这个问题吗?  
此致、
约翰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否发送图形的副本和内部图形配置的屏幕截图?


    至于您注意到的第二个问题、我们已经能够重现此问题、并且正在积极着手解决此问题的维护版本。 如果 v8.0.1在您的应用中效果更好、我们建议您在下一个维护版本发布之前使用它。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    第一个问题被解决了,没有采取任何行动,除了上传固件9.0.1和模式文件再次. 它现在投影图形的曝光时间比11ms 更短。  

    我认为我可以使用8.0.1版、但我再次遇到模式问题。

    第一个是、我有4个图形集。 第一组:7x1位图形第二组:6 x 8位图形;第三组:2个1位图形;第四组:1x1位图形。 然后在运行时、我更改图形顺序表以分别投影第三组、第一组和第二组。 我观察到图形集中的第一组图形被正确投影、但它将第一组图形投影7次、而不是连续投影第一组图形。 我意识到、通过将第一组和第三组组合成一组、它可以"解决"这一问题。

    第二个问题是、我有2个图形顺序表来在运行时上传 DLPC。

    1. 具有以下配置:
    2. 具有以下配置:

    如果我在上传一阶表后上传二阶表、第二组第一个图形会投影9次、这是意料之外的。 我意识到、如果我再次开始投影、它会正确投影。  

    或者、另一种权变措施是在上传一阶表之后、如果我设置了除内部图形之外的工作模式、然后再次设置内部图形、然后上传它再次正常投影的二阶表。

    如果我的固件版本低于 v9.0.1、但不是 v8.0.1、我认为如果该固件中解决了此问题、我可以使用或进行测试。 我没有在固件 v9.0.1中观察到这个问题、但在我们讨论时、它不会投射白色。

    您能猜到固件 v9.0.1的维护发布日期吗?

    好的、John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是否可以显示问题1的配置屏幕截图? 您只能在版本8.0.1中看到这一点、v9.0.1不正确?

    对于问题2、是否有理由不能使用每个图形集上传一次图形表? 另外、您处于启动模式? 我们建议在上传新图形配置时停止光控制功能、因此您的第二个权变措施似乎是更好的做法。  

    我无法猜测我们的维护版本的发布日期、但我们正在努力尽快将其发布。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    对于问题1、我设置了以下模式:

    和订单表:

    我将此设置更改为:

    和订单表:

    以解决问题。 而且 v9.0.1中不存在此问题。

    关于问题2、我必须使用两张不同的表格、因为我想在投影图形之前更改 LED 电流。 我从内部图形模式开始。

    还有除 v9.0.1之外的更高版本的固件 v8.0.1?

    发布新固件后、您能通知我吗?

    此致!
    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对于问题1,您是否可以将每组的模式集条目索引更改为1? 我们还将在下一版本中修复与此相关的一些错误。 我不确定它是否与您看到的内容相关、但它可能会相关。  

    对于问题2、您是否能够尝试从黑屏开始、然后切换到内部图形模式?  

    是的、我可以告诉您下一个版本何时发布。 没有9.0.1之前的固件版本公开可用。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否仍需要有关此问题的帮助? 如果您愿意、请随时提供更多信息。 否则、我将暂时关闭该 TT。

    此致!

    马克西姆