This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:内部图形、自动电源复位、

Guru**** 1155090 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPC-API
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1328305/dlp3010evm-lc-internal-pattern-auto-power-reset

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPC-API

尊敬的成员:  

我使用 DLP3010EVM-LC 和 API 查看 SW 功能、如下所示。  

https://www.ti.com/tool/DLPC-API

case1) Attacehd 视频。 DLP3010EVM-LC + TI GUI 工具  

完成 "程序和加载模式"下载后、  使用"初始化 EVM 的下电上电"退出自动电源复位 没有 投影仪开/关操作或19[V]电源开/关。

CASE2) DLP3010EVM-LC + DLPC API  

完成 "程序和加载模式"下载后、应该退出(HW)投影仪开/关操作或19[V]电源开/关。  

如何继续"自动重置"而不使用 (HW)投影仪开/关开关操作或使用 DLPC-API 19[V]电源开/关?  

 

Q1) AP 函数或 I2C 命令是什么?  

    如果我使用 I2C 命令或 API 功能执行自动电源复位、请告诉我如何使用或添加?  

谢谢  

最棒的餐厅  

e2e.ti.com/.../240223_5F00_TI-GUI-Auto-Power-reset.mp4e2e.ti.com/.../240223_5F00_Auto-power_5F00_Pattern-download.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您使用的是 DLP EVM 还是定制电路板?  要重新启动、应将 PROJ_ON 驱动为低电平、然后再次驱动为高电平。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我似乎你把答复标记为不回答你的问题。 您是否对我的问题有了答案、或者您是否希望我进一步澄清?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔·马克西姆斯·鲁西  

    我很抱歉她的回复。  

    1) 1)您使用的是 DLP EVM 还是定制电路板?

    [LP Kim] No. 我使用的是 TI 的 DLP3010EVM-LC 和 DLPC GUI 工具。  

    EVM : https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware
    GUI  : https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI

     2) 2)要重新启动、您应将 PROJ_ON 驱动为低电平、然后再次驱动为高电平。

    [LP Kim] 我可以在使用 "  DLP3010EVM-LC 和 DLP 控制器 API 时无需(HW)投影仪开/关操作即可执行自动电源复位、例如案例1  

    DLP 控制器 API : www.ti.com/.../DLPC-API

    q1) "Proj 打开后又打开"是否意味着(HW)投影仪打开/关闭开关操作如[图1]?

    在点击弹出消息"启动 EVM 的功率循环"后, 它被退出"自动电源重置"没有 HW 投影切换操作

    问题2)  我是否可以使用"  DLP3010EVM-LC 和 DLP 控制器 API"在不启用(HW)投影仪开/关操作的情况下执行自动电源复位?

    DLP 控制器 API : https://www.ti.com/tool/DLPC-API 

    案例1是芯片文件 240223_TI GUI 自动电源复位(2)。 Plesae 观看视频文件"240223_TI GUI 自动电源复位(2)"  

    ========================================

    case1) Attacehd 视频。 DLP3010EVM-LC + TI GUI 工具  

    完成 "程序和加载模式"下载后、  使用"初始化 EVM 的下电上电"退出自动电源复位  没有 投影仪开/关操作或19[V]电源开/关。

    CASE2) DLP3010EVM-LC + DLPC API   

    完成 "程序和加载模式"下载后、应该退出(HW)投影仪开/关操作或19[V]电源开/关。  

    如何继续"自动重置"而不使用 (HW)投影仪开/关开关操作或使用 DLPC-API 19[V]电源开/关?  

    ========================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    q1) "Proj 打开后又打开"是否意味着(HW)投影仪打开/关闭开关操作如[图1]?

    • 不一定、在 EVM 上、PROJ_ON 由 MSP 控制。 MSP 会将 PROJ_ON 驱动为低电平/高电平以重新启动 EVM。

    (Q2)我是否可以使用" DLP3010EVM-LC 和 DLP 控制器 API "在不使用(HW)投影仪开/关操作的情况下进行自动电源复位?

    DLP 控制器 API : https://www.ti.com/tool/DLPC-API 

    • 由于此功能由前端器件负责实现、因此没有 API 来实现。 为了实现此目的、您应使用开关或配置其他一些器件以相应地驱动信号。

    此致!

    马克西姆