This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021AM263Q1EVM:哪里可以在10BASE-T1以太网的子卡上购买?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021AM263Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1330451/dlp2021am263q1evm-where-i-can-buy-on-daughtercard-for-10base-t1s-ethernet

器件型号:DLP2021AM263Q1EVM
主题中讨论的其他器件: MCU-PLUS-SDK AM263X

大家好、

您能告诉我在以下文档中可以从哪里购买以太网子卡吗?

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    我们没有以太网子卡参考设计。 客户应基于想要使用的以太网构建自己的以太网。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面列出了四种类型的 DLP2021AM263Q1EVM 样片程序、但哪一种是以太网样片程序?

    MCU-PLUS-SDK - AM263X

    INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK - AM263X

    MOTOR-CONTROL-SDK - AM263X

    TIFS SDK 和 OTP Keywriter

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akabori-San、

    对于 DLP2021AM263Q1EVM、SPI 是实现的主主机接口(SPI-AM263x-AM263x MCU-PLUS-SDK 是软件要求)。 此外、也可访问以太网、CAN、UART、I2C 和 LIN 接口选项、但客户需要开发硬件和软件。  

    如果您还有关于 AM263x 以太网接口软件的问题、Sitara 团队 将是最好的专家、可随时与您联系。  

    此致、

    洛里