This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:DLP47

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLP4500NIR, DLP2010NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1332733/dlp4710-dlp47

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIR、DLP650LNIR 、DLP4500NIR

我想对中远 IR 光谱仪使用 DLP。 是否有人可以提供 DLP 本身的光谱反射率、而不使用盖板滑动或其他干扰材料、前提是可以这样销售? 如果顶层是 Au、Ag 和其他金属、则它在 IR 中具有良好的反射率。

谢谢。

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    有关 NIR 光谱、请参阅 DLP 产品组合、

    光谱分析和光纤网络产品选择| TI.com

    DLP2010NIR 和 DLP4500NIR DMD 可支持高达2500nm 的 NIR 波长、DLP650LNIR 的设计覆盖范围是800nm 到2000nm。 我们没有任何 DMD 可以在超过该范围时运行。

    是否有人可以提供 DLP 本身的光谱反射率,而没有盖板或其他中间材料,但前提是可以这样销售?

    我想您是指 DMD 顶部的窗口。 请注意、此窗口是器件的一个组成部分。 需要保持镜像可以可靠运行的环境。 镜面表面为铝,窗户上有 AR 涂层的波长。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在没有窗户的情况下购买 DMD 吗? 我理解有关污染的问题、这是有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们不销售 DMD Without Window。 它是在打包之前就使用 Windows 构建的。 此外,在开放的环境中,它甚至不会持续几秒钟。

    此致、

    维韦克