主题中讨论的其他器件:DLPLCR50XEVM、、 DLP500YX、 DLP670S
你好。
我们还需要一个 DLPLCRC900DEVM 与 DLPLCR50XEVM 配合使用 。 在动态模式下使用图形时、器件可按预期工作;但是、在尝试使用视频模式或视频图形模式时、无法将显示分辨率设置为与 DMD 相同的值。 (2048x1200)
Windows 推荐的分辨率为2560x1600、频率为60 Hz、但2048x1200没有选项。 我们需要视频源和 DMD 微镜之间的1到1像素映射。 此外、在尝试使用视频模式或视频图形模式向 DMD 显示图像时、很明显并非所有微镜都处于活动状态、并且只有 DMD 的正方形区域显示与发送的图像类似的已调整大小的图案。
使用具有1到1像素映射的视频图形模式时、是否缺少某些步骤或配置?