主题中讨论的其他器件:DLP3010、、 DLPA2005
你好。
我使用的是使用 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010的定制电路板。
最初使用的 DLP FW 为7.4.2、而 GUI 为3.1.0.6。
使用 DLP EVM GUI、
已配置内部图形索引、创建了图形数据文件(.bin)、通过编辑固件创建了图像、并更新了创建的图像。
遵循上述流程并正常使用。
在更新固件后、在内部图形模式下连续运行时、图形是正常输出的。
与此同时、我将固件版本更改为9.0.1、使用相同的闪存固件、并以内部图形模式连续运行。
该图形仅输出一次、然后停止。
(当我选中"Read Pattern Order Table"条目并在高级模式下读取内部图形状态->光控制时、会显示我输入的图形数据文件信息。)
这里的重点是、
除了闪存映像从7.4.2更改为9.0.1外、所有条件都是相同的。
随着闪存映像版本的更改、该部件中是否有任何更改?
此外、更改闪存映像版本的原因是、当使用内部模式执行或重复时、DLP 通信会随着时间的推移而异常(超过2到3小时)。 在设备完全关闭和打开之前、此症状将持续存在。
请告诉我是否存在此症状以及历史记录和解决方案的问题。