This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:第二个 DLP 不工作。 D9已关闭且更新 LUT 会导致"发送图形 LUT 大小失败错误:向辅助节点发送命令失败。"

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM, DLPLCR67EVM, DLPLCRC900DEVM, DLP670S, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1330257/dlplcrc900devm-second-dlp-not-working-d9-turned-off-and-update-lut-results-in-sending-pattern-lut-size-failed-error-send-command-to-secondary-failed

器件型号:DLPLCRC900DEVM
主题中讨论的其他器件:DLPLCR67EVMDLP670SDLPC900、DLPLCR65EVM

您好!

我 与 DLPLCR67EVM 配合使用 DLPLCRC900DEVM。
在打开包装并发现一切运行正常后、我上传了一个失败的新固件文件。

然后我意识到 LED D9已关闭、这应该会显示从器件 DLP (次级)的正常运行。

这将导致错误消息"发送图形 LUT 大小失败! 错误:向辅助设备发送命令失败"。  

我根据第57页 DLP LightCrafter 双 DLPC900评估模块(EVM)用户指南(修订版 B)中的用户指南对 DLP 进行了重置。 我按照说明操作、在上传默认文件 dlp670S_6.2.0_oob-primary 和 dlp670S_6.2.0_Oob-secondary 时 、会出现错误消息"Error:error occured during cached file storage (错误:缓存文件存储期间发生错误)"、然后出现后续消息"Error:FLASH CHECKSUM mismatch:.."。

此外、当我连接 J29以复位辅助 DLP 时、只有主 DLP 会在 DMD 一侧播放其默认图像。 另一侧是暗色的。

根据这些信息、您是否可以通过"重置"第二个 DLP 来解决此问题 、或者您认为可能的原因是什么。
谢谢!

法比安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    当执行 DLPC900 GUI 上载过程时、会为您创建一个缓存目录。 这有助于加快上传速度、如果您希望一次添加和保存小功能、还可以帮助您"构建"固件。 如果您开始创建不同且有足够差异的固件、这可能会对您不利。

    建议在启动新固件时删除缓存文件夹。

    下面是一个 DLPLCR900EVM 单 ASIC EVM 与 DLPLCR65EVM 配对的示例:

    注意"FlashLoaderCache"目录。 请删除此文件、然后再次尝试上传您的 Flash 映像。 这可能需要几到几分钟的时间、因为这是新的闪存映像。

    您不需要重置第二个控制器、但请按照之前的操作同时上传主映像和次映像文件。

    如果这样不起作用、您可以按照链接的用户指南的第3.11节中的注释安装 BOOTHOLDZ 跳线、从而将控制器置于 BOOTHOLD 模式。

    如果必须执行此操作、则可以对 BOOTHOLDZ 程序执行以下线程中概述的步骤。

    否则、第3.11节通过 JTAG 可能是您的第三个选择。

    总结一下、请尝试以下操作:

    1. 删除 FlashLoaderCache 目录、对 DLPLCRC900DEVM 系统进行下电上电、然后按照用户指南所述刷写主映像和辅助映像
    2. 尝试 BOOTHOLDZ 选项并通过 USB 接口再次刷写
    3. 尝试 JTAG 选项
    4. 如果这些方法都不起作用、让我们进行更多探讨、

    请告诉我这是怎样的。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该主题、但从该主题关闭之日起、你还有14天的时间来重新打开它。

    我们已经谈了线下、并确定您的引导加载程序已损坏或您的内存芯片有缺陷、这可能会在上传新固件之前完全擦除固件时出现问题。 这导致您的控制器尝试对辅助 ASIC 重新编程、但在编程后执行的验证步骤期间、每次都失败。

    为了解决此问题、我们已决定退货请求是最佳选择。

    如果退货请求不适用于阅读此文档的其他用户、我建议在对电路板进行进一步修改之前、遵循 DLPLCRC900DEVM 的用户指南、通过 UM232H JTAG 编程器对器件进行重新编程。 此信息可在第3.11节"JTAG 闪存编程"中找到。 在编程之前、请仔细阅读并检查所有图像、以确保 UM232H JTAG 编程器和 DLPLCRC900DEVM 已正确设置。 密切关注笔记!

    由于闪存和 ASIC 这些器件具有 BGA 封装、因此需要更多专业商店进行焊接、因此建议先进行 JTAG 编程。

    此致、
    迈克尔·莱