主题中讨论的其他器件:DLPLCR67EVM、 DLP670S、 DLPC900、DLPLCR65EVM
您好!
我 与 DLPLCR67EVM 配合使用 DLPLCRC900DEVM。
在打开包装并发现一切运行正常后、我上传了一个失败的新固件文件。
然后我意识到 LED D9已关闭、这应该会显示从器件 DLP (次级)的正常运行。
这将导致错误消息"发送图形 LUT 大小失败! 错误:向辅助设备发送命令失败"。
我根据第57页 DLP LightCrafter 双 DLPC900评估模块(EVM)用户指南(修订版 B)中的用户指南对 DLP 进行了重置。 我按照说明操作、在上传默认文件 dlp670S_6.2.0_oob-primary 和 dlp670S_6.2.0_Oob-secondary 时 、会出现错误消息"Error:error occured during cached file storage (错误:缓存文件存储期间发生错误)"、然后出现后续消息"Error:FLASH CHECKSUM mismatch:.."。
此外、当我连接 J29以复位辅助 DLP 时、只有主 DLP 会在 DMD 一侧播放其默认图像。 另一侧是暗色的。
根据这些信息、您是否可以通过"重置"第二个 DLP 来解决此问题 、或者您认为可能的原因是什么。
谢谢!
法比安