This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:LED 最小电流设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1335363/dlpc3433-led-min-current-seting

器件型号:DLPC3433

您好  

对于 DLPC3433 LED 电流最小值设置问题

为什么 R/G/B PWM 设置控制未设置为0?

有任何理由分享?  

我们希望在显示传感器时    

如果没有,剂量有任何建议用于这个目的?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    我们不允许 LED 电流从0持续调整到100%。 有一个反馈环路、其中 DLP 电路监控通过照明器驱动的电流。 如果驱动电流过低、则存在信噪比问题、从而导致不可预测的性能。

    如果您希望增强调光控制、可以考虑使用 固件选择器工具上提供的 AR 版 DLPC3433。 这些固件映像的编程外观具有内置黑暗时间、可降低亮度。

    此致、

    奥斯汀