This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:备选频谱编码/全帧 DMD 模式

Guru**** 2510055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1335086/tida-00554-alternative-spectrum-encoding-full-frame-dmd-patterns

器件型号:TIDA-00554

我对创建一组替代 DMD 模式的哈达玛和色谱柱模式感兴趣。 有两个问题。

1. DMD 模式存储在 GUI 中的什么位置?

2.  通过 UART、USB、蓝牙发送这些图形用什么协议?

我在用户指南文档中查看了、但我看不到清晰的解释或对更深入文档的指导。 如果我漏掉了它、我 会感激使用显式指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请给我们的团队一些时间来研究这些问题。 感谢您的耐心。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederick:

    列和影子图形在运行时使用不存储的 DLP 频谱库生成。 我们仅存储扫描配置参数、可以选择将其存储在本地 PC 或 EVM SD 卡(如果有)上。

    所有图形均作为视频源通过并行接口数据发送到 DLP 控制器

    有关更多详细信息、请参阅 ti.com 上提供的频谱库用户指南: www.ti.com/.../DLPNIRNANOEVM

    Regardsm,

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了用户指南,特别是第5.2.1节。 本节指示我阅读 dlpspec_scan.h 中的结构(这只是一个原型、没有 有关如何创建 扫描模式的指示)、然后说:

    在 Tiva 中运行的 NIRscanNano 应用程序会生成扫描配置所需的图形并将其存储在外部 SDRAM 中。

     代码库中有关 dlpspec_scan.h 的 include 语句显然不会指明在应用程序中生成扫描模式的位置。 在我有限的经验中,哈达玛模式是被发现的,而不是算法生成的(虽然你可以欺骗和使用超大模式)。 这强烈建议扫描模式存储在代码之外的一个或多个文件中。

    我仍需要回答1)和2)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1)答案位于 dump_mat.c 中的 TIDCC49—DLP 频谱库安装程序 v2.0.3

    2)保持打开状态、但现在可发现。