This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:在 DLP3010EVM-LC 的照明控制下、我遇到启动界面图案问题

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1329089/dlp3010evm-lc-i-ran-into-problems-with-splash-patterns-under-light-control-of-dlp3010evm-lc

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3478

您好、工程师

我使用了启动界面图形并按如下方式设置图形、投影了两幅启动界面图形图像(每个图像为8位 pdata[7:0] pdata[15:0])

我使用的图片如第二幅图片所示,这是一幅24位深度的图片,它的组成可以分为三个 RGB 通道, R 通道的数据是 pdata[23:16], G 通道的数据是 pdata[15:8], B 通道的数据是 pdata[7:0]。 当我重做它时、R 沟道值都设置为0、G 沟道值都设置为正弦值、B 沟道值都设置为50。 理论上、投影的两个图像应该是 G 通道和 B 通道的数据、即正弦图像和纯色图像。 下面是我用黑白相机(第三和第四个)拍摄的图像。 事实上,第三张图片应该是一个正弦变化,但我仔细看,发现它不是,它是一个带黑色条纹的正弦周期。 第四张图片应该是 B 通道的数据、它应该是纯白色数据、但是如果您仔细看第四张图片、您会发现它不是纯白色图片、 你可以模糊地看到一些条纹,好像它是从第三张图片传输。 从对比中可以看出,这两张图片似乎相互影响,即第三张图片的信息被传输到第四张图片,第四张图片的信息被传输到第三张图片。 我不知道为什么会这样。 因此、我想向您咨询。
我不知道这是不是一个问题,当我做的照片。 实际投影的 Pdata[7:0]与24位深图的 B 通道不完全对应,而 pdata[15:8]与24位深图的 G 通道不完全对应。 请问您是否有制作24位深度图片的教程? 光控制中使用的启动界面图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renzhen:

    请附上您正在使用的图像吗? 此外、您正在使用哪个固件版本以及您的摄像头设置如何? 我会尽量重现并返回给您。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renzhen:

    是否仍有此问题? 如果您在这方面需要支持、请随时回复、目前我会将此 TT 标记为关闭。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在  ︎ 这样的链接时遇到问题 DLP2010EVM-LC:DLPC347x 启动界面模式问题- DLP 产品论坛- DLPRegistered产品- TI E2E 支持论坛

    我想在投影时使用光控制的启动界面图形模式、但我不知道如何设置 RGB565。 我认为它是要制作一个16位深的图像。 在以下设置中,可以投影两个 pdata[7:0]和 pdata[8:0]图像。 但是,我投影的两张图片中有串扰,这两张图片相互干扰。 我怀疑问题是在制作16位深度图片时引起的。 我想知道 pdata[7:0]的哪些位对应 RGB565,pdata[8:0]的哪些位对应 RGB565,以及如何制作 RGB565图片。 为什么需要保存照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renzhen:  

    内部光控制模式仅支持1位单色、8位单色、1位 RGB (1位/颜色)或8位 RGB (8位/颜色)。 您能解释一下这两张图片相互干扰的含义吗? 您是如何捕获这两个图像的?

    此致!
    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus Russl、

    启动界面图形支持每帧8位深度/2个图形、因此可以投影两个图像、即 Data[7:0]和 Data[15:8]、如下所示。 8位单色可以投影两个图像。 两个8位图构成了一个16位 RGB565。
    使用启动界面时、我想问闪存中存储的图像是 RGB565还是 RGB888。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renzhen:  

    启动界面图形以 RGB565格式存储。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maximus Rusi

         如何做 RGB565格式的图片。

         RGB565应该是16位深的图片、其中的每个位都应该对应 DLP EVM GUI 的光控制启动图形 Data[7:0]和 Data[15:8]。 是否有相应的关系? 因为 RGB R 占据5位、G 占据6位而 B 占据5位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renzhen:

    您可以在 DLPC3478的表7-4中找到关系(下方的屏幕截图)。 在您的情况下,Pdata[7:0]应该为 MSB->LSB (G4、G3、G2、B7、B6、B5、B4、B3)和 Pdata[15:8] MSB->LSB (R7、R6、R5、R4、R3、G7、G6、G5)。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus Rusi、

    您的意思是、在制作启动界面图形图像时、需要进行24位深而不是16位深的制作。 当我选择每帧2和位深度8的模式时,将投影两个8位深度的图像:Pdata[7:0]应为 MSB->LSB (G4、G3、G2、B7、B6、B5、B4、B3)和 Pdata[15:8] MSB->LSB (R7、R6、R5、R4、R3、G7、G5)。
    我先尝试一下、就像您说的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renzhen:

    控制器通过映射24位 RGB 图像的位来将启动界面图像保存为 RGB565图像、如上图所示。 是为了保证您获得所需的映像、我们建议您使用控制器映射创建一个24位映像。 您对2种模式/帧的理解是正确的、每种模式/帧8位。

    此致!
    马克西姆