This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:光纤输入

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLP4500NIR, DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1335089/tida-00554-fiber-optic-input

器件型号:TIDA-00554
Thread 中讨论的其他器件:DLPNIRNANOEVM、DLP4500NIR、DLP2010NIR

我将重新安装 DLPNIRNANOOEVM 与光纤输入作为缝隙的替代。  在这种特定的光学配置中、是否与 DLP4500NIR 之间使用一系列圆形光纤端点存在任何已知的相互作用?  我无法访问 ANSYS Zemax、因此我无法进行详细的性能模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请给我们的团队一些时间来研究这些问题。 感谢您的耐心。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederick:

    DLPNIRNANOEVM 使用 DLP2010NIR DMD 而不是 DLP4500NIR DMD。

    光学设计注意事项指南: https://www.ti.com/lit/an/dlpa049/dlpa049.pdf 

    FYI Innospectra 拥有各种源配置的 NIRNANOOEVM 模型:反射、传输和光学。

    光纤配置模型: https://www.inno-spectra.com/product_1_detail_a07#anchor_pt1_a07 

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil,

    Innoppectra 和 TI 设计指南尚未对纤维柱方法进行正式评估。 这种方法在二极管阵列仪器中几乎是通用的。 区别在于 DLP 和检测器尺寸。

    感谢您的指导和更正!

    FgH...