Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00554 主题中讨论的其他器件:DLP2010NIR
我知道所使用的 DLP、光栅和检测器已针对 NIR 进行了优化、但此论坛上的任何人是否有使用可见光模块(500-1000nm)的经验? 应在您的响应中假定探测器从 InGaAs 变为 Si 和光栅方向/光栅选择的变化。