This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:可见光修饰

Guru**** 1134160 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1335138/tida-00554-visible-light-modification

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIR

我知道所使用的 DLP、光栅和检测器已针对 NIR 进行了优化、但此论坛上的任何人是否有使用可见光模块(500-1000nm)的经验? 应在您的响应中假定探测器从 InGaAs 变为 Si 和光栅方向/光栅选择的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请给我们的团队一些时间来研究这个问题。 感谢您的耐心。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederich:

    是的、NIR DMD 也可用于500-1000nm 的光谱。 但请注意、DLP2010NIR DMD 在700-2500nm 光谱范围内具有高窗口传输效率。 因此、在500-700Nm 频谱范围内可能无法获得出色的传输效率。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计 NIR 抗反射涂层玻璃盖将在 24度方向上提供"虚假"图像。 如果该角度不在探测器光学器件的 FoV 范围内、则 Si 探测器的性能可能超出可接受范围。 探测器效率的提高可以抵消丢失的光。 在这一点上,讨论仍然是理论性的。