This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:并行接口不能与 Raspberry PI ZERO 配合使用

Guru**** 2547750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1331365/dlpdlcr2000evm-parallel-interface-not-working-with-raspberry-pi-zero

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

大家好、我一直使用 Raspberry PI 零点与 dlp2000 EVM 一起工作、并遇到了一些问题。 我可以通过 SSH 进入它,并按照 https://www.mickmake.com/post/build-a-pi-zero-w-pocket-projector-project/中的说明设置了启动文件。 但是、我仍然无法使并行接口正常工作。 根据编程指南( https://www.ti.com/lit/ug/dlpu013a/dlpu013a.pdf?ts = 1699917338782),我可以在测试图像之间切换,甚至已经玩过输入分辨率和像素分辨率,使其匹配并行输入规格。 但是、当我运行(sudo i2cset -y 2 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 i)时、仍然没有任何反应。 我想知道能否帮助解决此问题。

谢谢。

Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abby:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    在您链接的教程中、他们将分辨率设置为 19–WVGA-854横向(命令0x0c、数据0x13)。 这是您尝试设置的分辨率吗?

    您是否能够将源(命令0x0B)设置为0x0以外的任何其他值?  并行接口支持 RGB 和 YCrCb 数据格式。 帧本质上是周期性的。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abby:

    您是否仍需要有关此问题的帮助? 我将标记为已解决。 如需进一步帮助、请回复此帖子。

    此致、

    维韦克