This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLP3010

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP3010EVM-LC, DLPC3433, DLP3010LC, DLPC3478, DLPA2005, DLPA3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1336988/dlp3010-dlp3010

器件型号:DLP3010
主题中讨论的其他器件:DLPC3433DLPC3478DLPA2005DLPA3000

在开发台式牙科3D 扫描仪的过程中、我确定了 DLP3010的两个 EVM。 一个是 DLP Lightcrafter Display 3010 EVM、另一个是   DLP3010 Light Control EVM。 哪一款适合我们的应用? 一种方法相对于另一种方法有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    牙科扫描仪应用需要结构光投影。 我们的3D 扫描和机器视觉产品系列正是针对此类应用的。

    可见光产品(420nm 至700nm)| TI.com

    DLP3010EVM-LC 是适用于此应用的 EVM。

    DLP3010EVM-LC 评估板| TI.com

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还确定了 DLP lightcrafter Display 3010 EVM。 我在 GUI 中看到了可用的图形生成选项。 我知道这为什么不适合图形投影

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adbul、您好!

    DLP 是一种芯片组解决方案。 它包括控制器、DMD 和电源管理 IC (PMIC)。 它们专为特定应用而设计、如扫描(结构光)、显示或3D 打印。 控制器与固件共同为目标应用提供所需的功能。

    用于扫描应用的 DLP 芯片组之一是 DLPC3478控制器、DLP3010LC 和支持的 PMIC IC。   等效显示芯片组是 DLPC3433、DLP3010 DMD 和 PMIC IC。 对于显示芯片组、输入图像将进行一系列图像处理、以增强人眼的视觉体验。 因此、用户在像素上方没有控制器。 而在结构光应用中、此图像处理是旁路的、用户具有对像素的控制器以投射准确的图形。

    DLP3010EVM-LC 基于 DLPC3478控制器、DLP3010LC DMD 和 DLPA2005 PMIC。 它适用于扫描/结构光应用。

    www.ti.com/.../DLP3010EVM-LC

    DLP3010EVM-G2基于 DLPC3433控制器、DLP3010 DMD 和 DLPA3000 PMIC。 它面向显示应用。  

    DLPDLCR3010EVM-G2评估板| TI.com

    GUI 提供了控制 EVM 以及与 EVM 通信的方法。 EVM 中使用的控制器支持实际功能。

    这就是不应使用 DLP3010EVM-G2扫描应用的原因。 您可能能够显示图形、但图像已经过图像处理、可能无法通过像素和光强度(灰度值)来真正表示图形。

    此致、

    维韦克